This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:缺少数据表规格(LMR16006YQ5)

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743690/lmr16006y-q1-missing-datasheet-specification-lmr16006yq5

器件型号:LMR16006Y-Q1

大家好、团队、

 我们需要一些其他规格用于最坏情况分析、数据表中没有这些规格:

-关断时间

-反馈引脚的泄漏电流

-效率与负载电流间的关系图、Vout=8V (Vin 介于13..18V 之间)

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    我已将此请求发送给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    我将检查其中的一些参数。

    1) 1)您请求的哪种情况下关闭时间?
    2) 2)我将查看我们是否在 ATE 中测试了 FB 泄漏。
    3) 3)此处是用于提高效率的 webench 仿真结果
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、
    感谢您的快速回复

    1) 1)我们已在数据表中指定了 TON MIN 时序。 但我们是否还指定了 TOFF 时序(f=2.1MHz)

    非常感谢
    Josef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    对于 FB 泄漏电流、我们检查 ATE 数据和泄漏电流是否为1nA。 如果器件的泄漏电流超过20nA、则会将其丢弃。

    有关您关断时间的问题。 您可以在数据表 EC 表中看到最大占空比规格。
    关断时间为(1-D)* fsw

    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、

    我认为 Josef 是指关断时间、而不是关断状态持续时间。

    谢谢、
    哈希姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hachim、

    输出的关断时间取决于负载电流、并且可能会因输出电流而异。

    它可能会随负载仅为1mA 或600mA 而变化。

    谢谢

    -Arief