This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:REF 引脚的最大额定值

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747364/tl431-the-maximum-rating-of-ref-pin

器件型号:TL431

大家好

如果我们问 TL431、您会介意吗?
REF 引脚的最大额定值是多少? 7伏?

我们的客户假设有时间在没有 VKA 的情况下向 REF 引脚添加电压。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    查看以下 E2E 主题、它通过 REF 引脚提供信息。
    e2e.ti.com/.../450693

    您能描述一下"在无 VKA 的情况下向 REF 添加电压"的含义吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo San

    非常感谢您的回复!
    然后、我们很抱歉 我们迟到了回复。
    请参阅附件文件。  
    e2e.ti.com/.../20181128_5F00_TL431.pdf

    存在电压印象的延迟。 REF -> VKA
    因此、我们询问了在没有 VKA 的情况下最大 REF 电压的多少。
    顺便说一下、在没有 VKA 的情况下、Iref 是否存在一定的限制?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    如果 REF 低于10mA 的绝对最大值、则器件不会出现问题。 您可以使用电阻器来限制电流。 我强烈建议将一个电阻器与 REF 引脚串联。 1K-10k 欧姆。

    当 VKA 悬空且 REF 引脚上存在电流时。 有一些泄漏电流会从 REF 引脚流入 VKA、您可能会看到电压大于0V。 该电压取决于系统组件。

    由于 REF -> VKA 存在延迟、因此如果 REF 引脚上有分压器或电阻器来限制电流不会超出绝对最大值、我不会看到问题

    -Marcoo