This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:一个 MR 脉冲后、RESET 输出始终为低电平

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750213/tps3823-reset-output-is-always-low-after-a-mr-pulse

器件型号:TPS3823

您好!

我看到 TPS3823的复位输出有问题。 在我在 MR 引脚上给它1ms 低电平脉冲后、复位输出保持低电平。 我在 WDI 引脚上提供400ms 周期性脉冲。 我已经验证、当我禁用 WDI 脉冲时、我将获得一个复位脉冲输出。 我还缺少什么?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    您能否为我们提供原理图、以便我们更好地了解问题?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Marcoo、

    所附为原理图。 感谢您对此进行深入研究。

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    您能否通过观察 WDI 引脚来查看 WDI 是否会达到适当的电压电平。 该 WDI 引脚是数字引脚、因此它假定它没有上拉或下拉电阻、这可能会影响输出。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Marcoo、

    所附的是示波器输出。 黄色迹线是 WDI、蓝色迹线是复位。

    我们在 WDI 上有一个下拉电阻器、以确保看门狗始终处于活动状态。

    谢谢、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    您看到的"问题"是 TPS3823的锁存特性。 数据表第11页的第8.3.4节看门狗定时器(WDI)对此进行了说明。 总之、当发生故障且 WDI 仍在转换时、TPS3823将锁存/RESET 输出。 因此、在您的情况下、您会由于/MR 而导致复位、而 WDI 仍在脉冲、同时/RESET 处于活动状态和逻辑低电平、因此/RESET 将保持活动状态和逻辑低电平。

    如果应用要求 WDI 的输入在复位信号被置为有效时有效、那么使用器件的 A 版本或者一个 FET 来去耦 WDI 信号。 如果在复位被置为有效时接收到一个 WDI 脉冲、A 版本不会将复位信号锁存在状态。 在第二个选项中、当复位被置为有效时、一个外部 FET 通过断开 WDI 输入来去耦 WDI 信号、如图11 WDI 示例所示。

    我建议使用 TPS3823A 快速修复您看到的锁存效应。

    请告诉我这是否能解决您的问题。 谢谢!

    Michael