This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:OTG 模式下为24V

Guru**** 2575565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750829/bq25710-24v-in-otg-mode

器件型号:BQ25710

您好!

我想使用 BQ25710电池充电器为12V 电池充电。 交流/直流转换器的输入电压为24V、但当没有市电电压时、系统必须依靠电池电压工作。  

系统中的某些器件需要24V 电压(最大电流@24V = 1、5A)。 数据表对 OTG 特性进行了以下批评:"3V 至20.8V VOTG、分辨率为8mV "。

是否可以将 OTG 电压升高到24V?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部基准电压生成 DAC 限制为20.8V。 与该基准电压相比较的 VBUS 电压用于为器件供电、因此尝试将其分频不仅会造成相当大的功耗浪费、而且很难可靠地工作、并且可能会引发其他问题。 我认为20.8V 是一个实际的限值、如果您需要使用电池以24V 电压运行、则需要使用外部升压电路。