This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:使用串联二极管为 BQ24090加载 accu

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728988/bq24090-loading-an-accu-with-the-bq24090-with-an-series-diode

器件型号:BQ24090

尊敬的论坛:

我们将使用 BQ24090加载 Li-accu。

上述情况表明、accu 的正极引脚之前有一个肖特基二极管。 因此、我们只能将 BQ24090的输出连接到电压降约为300..450mV 的二极管、而不能直接连接到 accu。  

如果这是 BQ24090的问题、是否有人可以向我们提供建议、以及如何解决?

最好的服务

Matthias Geiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matthias
    第一个问题是充电完成和终止。 随着二极管的额外压降、BQ24090将提前进入电压调节阶段、并且不会对电池完全充电。
    此外、它可能存在电池检测问题、需要从电池中拉出电流以确认是否存在。

    此时您可以进行哪些设计更改?
    更换充电器?
    将二极管更改为 MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否仍需要此设计方面的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。