This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:VDD 最大电压范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749886/tps23754-vdd-max-voltage-range

器件型号:TPS23754

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 有任何文档来描述 VDD 需要具有100V 最大电压额定值或测试报告

由于我们看到其他供应商的引脚对引脚解决方案、但 VDD 额定值低于100V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    TI 特意为我们的 PD 控制器选择了100V 工艺、因为有些客户报告需要大于70-90V 的电压范围、我们知道一些竞争对手在使用该范围。 每个客户的具体规格值将根据其各自的系统而有所不同(有时在同一客户内按设计)。

    您最好注意差异、并将其作为潜在的差异向客户指出。 让我与应用程序团队核实一下是否有更详细的解释。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    我找不到讨论这一点的特定测试报告或白皮书(例如:什么工作条件可能会导致向 PD 提供80-100V 电压?) 我感到满意。

    感谢您的提问、我们正在考虑编写有关该主题的内容-也许是博客。

    我将尝试记住您的帖子、并在我们拥有更好的配套资料后通知您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    GI32054规格  

    感谢您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我熟悉 Giant InfoTech 有限 的 PoE 产品系列。  就个人而言、我认为他们的解决方案最关心的是标准合规性和互操作性。

    通过查看 EA 的网页、他们尚未收到 EA PoE 标识认证、这意味着客户在选择解决方案时没有安全性。

    如果您不熟悉 EA 徽标计划,我建议您阅读有关该主题的常见问题解答,网址为:--> http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/724427

    查看常见问题解答后、请告知我是否还有其他问题。

    谢谢、