This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B:充电电流变化很大

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726273/bq51050b-bq51050b-charging-current-is-varying-highly

器件型号:BQ51050B

您好!

我使用51050bevm-764和 bq501210evm-756A 为14500 800 MAHR 锂离子电池充电。

我将一个电流探头连接到电池以监控充电电流、但我注意到它不稳定、变化很大、尤其是在1.A-1.5A 范围内、以及接收器板上 LED D1的亮度 (显示   接收器和发送器线圈之间存在电源传输的示例)实际上并不稳定。  

请注意、我将电池直接连接到 J3 (OUT)和 GND (J4)之间的电路板。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BQ51050B 上、通过示波器查看 RECT 引脚处的电压和流出的电流。 检查通信数据包(每250ms 一次)是否会导致您看到的变化。 在较低的负载下、通信、Comm1和 Comm2可能会表现为电压的增加、但在较高的负载下、它们可能表现为电压的下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将示波器连接 到 TP3 (COM2通信2驱动器) 和 TP7 (输出整流器输出电压)。

    Comm 信号是一个完美的方波、我已经看到整流器电压略有变化、但我怀疑这会导致充电电流变化、因为   当我尝试为电池充电时、充电电流的值在450-380mA 之间变化。   

    那么、您认为还有什么可能导致问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否具有 RECT 引脚电流和电压变化的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否仍需要有关此问题的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿德姆、

    我们 没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。