This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:10芯镍氢电池组的 CELL_BATPRES 引脚配置。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751097/bq25710-cell_batpres-pin-configuration-for-10-cell-nimh-pack

器件型号:BQ25710

12V 电池组的配置是什么? 还是通过软件进行实际配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    1-4节串联电池的值假定为锂离子电池类型。 基本上、您需要将10节镍氢电池组的充电电压范围转换为最接近的匹配值。 对于12V 电池组、最接近的匹配项是3呼叫锂离子电池、其默认端接电压为12.6V。

    正如您所说的、您将需要返回并更新默认寄存器设置以与您的应用完全匹配、但选择最接近的起点仍然有意义。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve。

    我本来以为是这样、但正如它提到的三节锂离子电池、最大为四节、我想确认我理解正确。

    非常感谢。