This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:功耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TPS63050, TPS63050EVM-180, TPS63051EVM-180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729026/tps63051-power-consumption

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件: TPS63050TPS63050EVM-180

我的客户正在使用 TPS63051

数据表声称静态电流大约为60uA。 我想这是在启用 PFM 模式的情况下进行的。 我们是否有禁用 PFM 时的静态电流数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    是的、此数字在启用 PFM 的情况下。
    我们没有禁用 PFM 的此数字。 如果静态电流是客户的重要测量指标、则应启用 PFM。

    此外、禁用 PFM 时的静态电流在很大程度上取决于所使用的外部组件、尤其是电感器。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。

    我建议 电感器(和内部 MOSFET 栅极)上的磁芯损耗会增加该数字、但想知道我们是否能够在自己的 EVM 上放置一个值的图来比较这两种工作模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    目前、我手头没有 TPS63051 EVM、但明天可以在 TPS63050 EVM 上进行测量。 不过、这只是室温下典型单元的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    在一个设置为3.3V 无负载输出的 TPS63050EVM-180上、我在室温下测量3.9mA 的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    现在、我请求获取 EVM 上启用了 FPM 的值、数据表上是否显示了这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    电气特性中给出的数据是 IC 未切换时的数据、因此在 EVM 上、这会更高一些。 请查看此应用手册: 执行精确的 PFM 模式效率测量

    开关静态电流取决于使用的外部元件、因此我们无法单独在 IC 上进行测量来保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送本文档。

    • 数据表中是否在某处指明了这一点、或许应遵循哪些组件最适合用于获得最佳效率的指南?
    • 您是否能够像以前一样测量 EVM、以便我有一个参考点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    星期一、我可以在实验室中为您进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    很抱歉、我在室温下将一个 TPS63051EVM-180设置为 PFM 模式且未连接负载时、测量的输入电流为52uA。

    请告诉我们是否可以为您做任何其他事情。

    此致、
    Julian