This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:工作程序

Guru**** 2519780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749529/tps3852-working-procedure

器件型号:TPS3852

请提供 TPS3852的分步过程

我们正在尝试但无法从 TPS3852g33drbr 进行复位

所有序列均正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否详细介绍您监控的电压轨、如果您可以分享一个简单的原理图。

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请找到原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    延迟8秒
    我们每49秒提供一次来自控制器的脉冲
    当我们停止脉冲时... TPS3852未进行复位
    RESET 和 WDO 引脚也短接、但未使用
    请提供要执行的任何其他序列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们预计延迟约60秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,chintan

    原理图中没有 ADM6320

    参考设计人员将其保持为这样的状态。

    请不要考虑这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chintan

    请丢弃旧的

    请参阅随附的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    原理图没有显示。 您可以再尝试连接它吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    请找到原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    E2E 论坛不会显示您的图片。 是否可以将其添加为附件而不是内联图像?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Marcoo

    请查找附件 e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_2D00_-PAGE1.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_2D00_-PAGE1.pdf

    -e2e.ti.com/.../Watchdog-schematic.docx

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    感谢您提供原理图。
    您能否进行一些更改?
    引脚2。 看门狗复位超时设置为超过65s、电容为1uF。 您能否根据数据表上的公式1降低该值?
    您能否检查电压是否高于 VIH? 如果不是、您可以减小上拉电阻的值吗?

    -Marcoo