This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:未使用的引脚

Guru**** 2575575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751098/bq25882-unused-pins

器件型号:BQ25882

尊敬的 TI:

对于一个应用、我们仅使用 BQ25882上的 VBUS 输入。

如果不使用 PMID 功能,这些引脚是否可以与 SW 引脚一起悬空?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    应用电路中的所有电容器、电感器、ILIM 和 TS 电阻器都是必需的、以便 IC 在不连接电池的情况下提供最小系统电压和/或提供电池充电电流。 充电器获取 VBUS 电压、并使用从 PMID 开始并通过 SW 引脚连接到 SYS 的降压转换器、提供系统电压和电池充电电流。 如果使用 PMID 功能、您指的是 OTG、则仍然需要 PMID 电容器、因为它是降压转换器的输入。