This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:在断电模式或睡眠模式下显示 VRTC。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749928/tps65910-vrtc-is-displayed-in-power-down-mode-or-sleep-mode

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2000

你(们)好

我的客户目前正在使用 TPS65910 (MSP430FR2000)。
电流电路稳定运行。
但是、您希望在电路关闭时最大程度地降低功耗。
目前、除 VRTC 以外的所有电源都在关闭状态下关闭、如下所示。
客户还希望将此 VRTC 更改为关闭。 如果您移除 VBAT 并控制该器件的 VCC 电压、您也可以关闭 VRTC 吗?
尽管 VRTC 在断电模式下不可用
VRTC 显示为断电模式或睡眠模式。

6.3.1状态机
EPC 支持以下状态:
关:主电池电源电压足够高、足以启动加电序列。 除 VRTC 外、所有电源均处于关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的系统中 TPS65910器件的完整器件型号是多少? 例如、它可以是 TPS65910A3RSL 或 TPS65910xx 的其他型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用是 TPS65910AA1RSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TPS65910AA1处于关闭状态时、VRTC 电源处于低功耗模式。

    TPS65910Ax 用户指南中、表1显示 了 TPS65910AA1的"VRTC 电源模式处于关闭状态"="低功耗模式(VRTC_REG.VRTC_OFFMASK = 0)"。 在低功耗模式下、VRTC 的最大电流消耗为0.1mA、而较高的导通模式电流限制为20mA。

    这是 TPS65910 PMIC 可能的最低功耗状态。