This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:小负载情况下的输出电压纹波(脉冲跳跃模式)

Guru**** 2575565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744680/tps54140a-vout-ripple-in-case-of-a-small-load-pulse-skip-mode

器件型号:TPS54140A

您好、Robert、

感谢你的建议。
下面是有关前一个问答的丢失图像 这次、我使用".png"文件。 因为无法正常发送“粘贴字数据”。

此致、user4778976

[电路]



[不同电感值的比较(未连接负载时)]




[电感= 4.7uH 时不同负载的比较(上图)]





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否与名为 Robert 的 TI 员工合作解决了此问题?
    您是要将其发布到另一个线程中吗?
    请告诉我们、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题以避免混淆。