This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:电阻负载环路稳定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750224/tps92690-resistive-load-loop-stabilization

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件:TPS92692-Q1

您好!

这在与客户进行调试的过程中非常早、因此我尝试获取更多信息。 我听到的是、在驱动电阻负载而不是 LED 负载时会出现一些问题。 在驱动纯阻性负载时、环路稳定是否存在任何已知问题? 如果有任何东西看起来更容易稳定,但我不确定。 获取屏幕截图和原理图。

我过去做过不同的事情、没有遇到任何问题。 此外、在发布此帖子之前、我使用瞬态参考设计 sim 在 TI.com 上测试了具有41欧姆电阻器 LED 底座的 TINA。 sim 没有给我任何问题。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    只要设计正确完成并且我们不超过规格中的任何值、驱动电阻负载就不会出现任何问题。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获得更多信息:

    "我正在运行具有12V 输入、500mA 输出的 EVM。 输出连接到 BK Precision 8502。 在恒压模式下、输出电流为500mA、在输出范围内设置的任何电压下都完全稳定。 当我将负载切换到恒阻模式时、电压不会稳定、电流很低。 例如、对于50欧姆电阻、该电阻应稳定至25V 和500mA 输出、电压有望持续变化。 我还没有将其连接到示波器、我只是从负载上读取它。 鉴于 EVM 中发生了这种情况、我希望您可以获得相关说明。"

    如果连接到电子负载、会出现问题、这是否有意义?

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我继续尝试在 CV 和 CR 模式下使用直流电子负载测试相同的场景、并使用 TPS92692-Q1 EVM 看到同样的情况。 当我将负载置于25V CV 模式时、输出为稳定的25V @~350mA。 当我将负载置于75欧姆 CR 模式时、我预计输出为75欧姆* 0.35A = 26.25V、但它并不靠近。 输出电压会跳转、从不会真正增加到高于1伏。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这可能是直流电子负载的稳定性问题。 请尝试仅使用一个电阻器负载来查看它是否稳定。 否则、您可能需要重新处理循环。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决它的方法。 已尝试使用80欧姆10W 电阻器、它没有问题。

    谢谢、
    Kevin