This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:内部下拉电阻器和上拉电阻器的值是多少?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749979/iso5452-what-is-the-value-of-internal-pull-down-resistor-and-pull-up-resistor

器件型号:ISO5452

大家好、

     众所周知、在 ISO5452中、IN+引脚中有内部下拉电阻器、IN-引脚中有内部上拉电阻器。

     内部下拉电阻器和上拉电阻器的电阻器值是多少? 我们在数据表中找不到。

我们是否需要在 IN+引脚和 IN-引脚之间添加外部电阻器? 由于有内部 下拉和上拉 电阻器、我认为它不需要 在 IN+引脚和 IN-引脚之间添加外部电阻器。 但为什么某些电路板仍需要添加它?

你可以有什么想法和建议吗?  感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    在 PVT 拐角处、内部上拉和下拉电阻器的值介于40k 和100k 之间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊您好、

         客户测试 了内部上拉和下拉电阻器值、该值约为400K。

    请问是否有问题? 测试方式或其他方式?

    正如您所说、在 PVT 拐角处、内部上拉和下拉电阻器值介于40k 和100k 之间。 为什么这些值有如此大的不同? 它会导致一些问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    您可以在 IN-上添加一个下拉电阻器、在 IN+上添加一个上拉电阻器。 这些电阻器将形成具有内部上拉和下拉电阻器的分压器。 您可以测量 IN+和 IN-引脚上的电压。 请勿在测试期间主动驱动这些引脚。

    内部上拉和下拉电阻器用于将 IN+和 IN-引脚置于定义的状态。 该值不需要非常精确。 片上电阻器通常具有该宽范围。   

    此致、