This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54541:TPS54541的 webench 设计有效性

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744667/webench-tools-tps54541-webench-design-validity-for-tps54541

器件型号:TPS54541

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请检查所附 webench 设计的有效性。

e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_TPS54541_5F00_5V_5F00_3A.pdf

e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_TPS54541_5F00_9V_5F00_1A.pdf

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata、您好!

    是否有您关心的特定参数?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    它是环路增益/相位裕度。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata、您好!

    您所连接的两种设计的相位裕度和增益裕度看起来足够。

    希望这对您有所帮助?

    David。