This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5023:基于 Web Bench 的多输出直流/直流转换器设计

Guru**** 2575575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748048/webench-tools-lm5023-multiple-output-dc-dc-converter-design-on-web-bench

器件型号:LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否可以使用 Webench 设计多个输出直流/直流转换器? 我尝试将其用于需要12V、5A 和5V、6A 输出的转换器。 输入电压范围为30V 至100V。每当我尝试输入此数据时、第二个输出就没有选择。 那么、如果您有多个输出直流/直流转换器、那么您不能使用 Webench、对吧?

谢谢、

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的联系。 让我咨询 webench 团队、然后返回给您、使用 webench 设计多输出反激式器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看 Ben。 我只是想知道是否要翻滚我自己的东西。 我喜欢 Webench。 这是一个很好的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的积极反馈。 我们目前仅支持该工具中的单个输出。

    此致、
    模块