This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:如果 RT 引脚保持悬空、会发生什么情况?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743752/lm5145-what-happens-if-the-rt-pin-is-left-floating

器件型号:LM5145

以下是一些详细信息:

 

CJC: 这是4伏转换器控制芯片 U8的"RT"引脚的电阻器。 如果该电阻器已断开、则该引脚没有连接、并保持悬空。   从 LM5145 U8数据表中可以看出、"即使使用 SYNCIN 引脚与外部时钟同步、也需要 RT 引脚电阻器。"  当这个电阻器被打开时、控制芯片 U8将没有一个定义的运行频率。  因此、芯片 U8将无法运行、4伏转换器也是如此。   

 

我找不到一条直接声明、即如果 RT 引脚悬空、芯片将无法正常工作、不过...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、它需要 RT 引脚上的一些电阻来调节其基准电压。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 RT 引脚保持悬空、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如讨论的离线、不建议保持 RT 打开。 RT 上需要一个电阻器来生成 PWM 斜坡。

    如果没有其他内容、我将继续并关闭它。

    此致、
    Tim