This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在0A 负载下出现 UCC28780上电问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732680/ucc28780-ucc28780-power-on-issue-at-0a-load

器件型号:UCC28780

您好!

我正在使用 UCC28780设计65W ACF PD 设计。

我面临一个问题:

测试条件:VIN=115VAC/60Hz、VOUT=5Vout;

如果为具有0.1A 负载的电路板供电、则可以很好地构建输出电压。 然后将输出负载降低至0A、输出电压可设置为5V。

但是  、当使用0A 给电路板上电时、电路板一直处于重新启动状态、并且在输出电压达到5V 大约8ms 后、电路板将关闭。

我已经检查了 UCC28780的辅助电压 VDD、在电路板关闭之前它是正常的。

请提供建议。

BR

陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 UCC28780。 当控制器关闭时、是否尝试重新启动? 当控制器停止开关时、VDD 是否高于9.8V? 您能否共享 VDD 的波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lough、
    当控制器关闭时、它将尝试在下一个周期 HV 启动电压达到18V 时重新启动。
    当控制器停止开关时、VDD 电压为14V、高于9.8V。
    现在、我手头没有波形。

    BR
    陈十一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lough、

    波形如下所示:

    CH3:VDD; CH4:Ipri;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    您能否告诉我在空载启动期间 RUN 引脚是否处于高电平? 您是否看到它转换为低电平?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    自您上次关于此主题的沟通以来已经过2周了。 现在、我将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此方面的进一步指导、请随时答复。

    此致、
    本·洛夫