请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我的电路从20世纪80年代开始就试图制造故障、我需要一个 IO 图表让芯片知道它在做什么。 PN 为 SN96527N。 请提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的电路从20世纪80年代开始就试图制造故障、我需要一个 IO 图表让芯片知道它在做什么。 PN 为 SN96527N。 请提供任何帮助。
您好 Brian、
我找不到任何对 SN96527的引用。 很可能是定制标记的器件、因此任何对其的引用都仅在 NDA 中。 我也没有在常规网络搜索中找到任何参考、因为我相信您也已经完成了。 我还有其他几个信息查询、如果出现任何问题、我会告诉您。
还有另一个想法- SN96527使用的产品和制造商是什么? 搜索该产品可能会显示原理图、您可以从中获取所需的信息。
再说一次、如果出现任何情况、我一定会告诉您。
此致、
~Leonard