This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:SS 将100nF 电容器连接到 GND

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750955/tps92692-q1-ss-connects-100nf-capacitor-to-gnd

器件型号:TPS92692-Q1

你(们)好  

SS 将100nF 电容器连接到 GND。在禁用模式下、将 PWM 占空比设置为零与降低 SS 英尺之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melina、

    禁用器件的正确方法是使用集电极开路或漏极晶体管将 SS 下拉至接地。 这样、当启用时、器件将通过正常软启动。

    将 PWM 占空比设置为0时、控制器将对 COMP 引脚进行三态处理并禁用 PWM FET、但 SS 仍保持高电平。 在此模式下、输出电容器上的电压将下降、如果时间足够长、则会下降至0V。 因此、当您下次将 PWM 驱动为高电平时、SS 处于高电平、它不会经过正常的 SS 周期、您可以获得过流情况。

    谢谢 Tuan