This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:启动时间容差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750746/tps544c20-tolerance-of-start-up-time

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS53319

您好!

 当 TON_RISE 设置的启动时间为2.7ms 时、容差(最小/最大值)是多少?
它不必是保证值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    TPS544C20的 SS 操作与我们在离线模式下讨论的 TPS53319的 SS 操作类似。  我要将其分配给我的同事 Mathew。  他可能还会提供一些其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    软启动时间:在温度范围内

    最小值=2.52ms

    最大值=3.08ms

    此致、

    Mathew