This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6650H-Q1:Power Pad 已连接到?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750688/tps7a6650h-q1-power-pad-connected-to

器件型号:TPS7A6650H-Q1

您好!

数据表显示了连接到接地层的电源板。  电源板是否内部接地?  我能否使用不同的平面来提供冷却。  我们有一个完整的接地层、但该卡采用传导冷却、我们有一个特殊的电气隔离层、该层热接地到机箱。  在这种情况下、我更愿意将电源焊盘连接到散热平面、而不是接地。

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    电源板以电气方式连接到 GND、但这不是低阻抗连接、不用作任何内部节点(如 GND 引脚)的基准。 我们通常建议将散热焊盘连接到 GND 平面、因为大多数应用都具有较大的 GND 平面;但是、您可以将其连接到与其他节点电气隔离的另一个平面。 如果您选择走那个路、这个平面将有一个到 LDO GND 的高阻抗连接。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。