This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:TPS7A7200

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751022/tps7a7200-tps7a7200

器件型号:TPS7A7200
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!

我想在 电路板设计中使用 TPS7A7200 LDO、我对 输出电压设置引脚有疑问。  

我能否连接 50mV、100mV、200mV、400mV、800mV、 1.6V 通过0欧姆0402电阻器将输出电压设置引脚连接到 GND (某些0欧姆电阻器将被组装、而有些则不组装、因此如果需要改变输出电压、我可以通过0欧姆电阻器的不同设置来实现吗?

我问这个问题、因为一些0欧姆0402电阻器可以有50 mΩ 的电阻、这个电阻值是否正常、它不会影响输出电压精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yair、

    是的、您可以在 ANYOUT 引脚上使用0欧姆电阻器。 这与我们在 EVM 上所做的类似、只是为了方便起见、我们使用了跳线。

    另外、请在设计中考虑 TPS7A83A。 这是一个较新的系列、没有较旧 TPS7A7200所具有的许多限制、例如电容器尺寸。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回答。