This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:使用 SD 引脚添加延迟

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749621/lm2936-add-a-delay-using-the-sd-pin

器件型号:LM2936

尊敬的所有人:

您能否建议使用 SD 引脚生成延迟加电的电路? LM2936的 SD 与大多数类似器件的工作方式相反。

此致、

Domenico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    人们通常会在其应用中使用另一个器件的 GPIO 以编程方式对不同的电压轨进行定序;但是、如果您的系统中不提供该选项、则还有其他选项。  另一种方法是使用 SVS、例如 TPS3896P 或 TPS3898P。  另一种常见的方法是使用 RC 延迟。  您仍然可以像在 EN 引脚上延迟一样将电阻器放置在 Ven 源极和电容器之间;但是、在这种情况下、您将放电电容器、而不是在延迟时间内为电容器充电。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、我想采用 RC 方法。 通常、您使用 RC 电路将 EN 引脚(在本例中为 SD)的源极连接到 VIN。 但在这种情况下,您建议 对电容放电什么?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您仍需要使用信号驱动 SD 引脚、就像在另一个 LDO 上使用 EN 引脚一样。 当您将 SD 引脚驱动为逻辑低电平(GND)时、电容器的放电路径将通过电阻进入您用于驱动 SD 引脚的源极。

    非常尊重、
    Ryan