This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:用于 CS 引脚的上拉和下拉电阻器

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23757EVM, TPS23757, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750668/tps23757-pull-up-nad-pull-down-resistor-for-cs-pin

器件型号:TPS23757
主题中讨论的其他器件: 、TPS23751

大家好、

在 TPS23757数据表中、使用 CS 引脚时没有上拉至 VB。 查看 TPS23757EVM 用户指南、CS 引脚被上拉至 VB。 在数据表中、我无法找到为什么需要上拉以及当 CS 引脚上拉至 VB 时如何设置下拉和上拉电阻器值。

您能否解释一下 TPS23757EVM 为何对 CS 引脚使用上拉电阻器以及如何设置上拉和下拉电阻器值?

我在8.2.2.10电压前馈补偿部分中找到了其他 PoE 器件数据表(TPS23751)对此进行了介绍。 TPS23757EVM 是否使用 CS 和 VB 之间的上拉电阻器进行电压前馈补偿?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    添加了该上拉电阻、以便在 VCS 达到 Vcsmax (数据表中为0.55V)时达到1.2A 的峰值电流。 选择1.2A 是因为它是 C1174-AL 变压器数据表中指定的最大峰值初级电流。

    为了调整该前馈上拉电阻器的大小、您计算出的值与分压器类似(顶部电阻器 R20、底部电阻器为 R21 + R22)。 使用9.53k Ω 电阻器、CS 引脚上会额外看到~0.25V。 在1.2A 峰值初级电流时、R20上的压降将~0.3V。 0.3V + 0.25V = 0.55V (TPS23757数据表中指定的 Vcsmax)。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师