This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:当 VIN=5V 时、ULN2003基极串联电阻值和输入电流的大约值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750790/uln2003a-about-uln2003-base-series-resistor-value-and-the-input-current-when-vin-5v

器件型号:ULN2003A

您好!

我对 ULN2003基极串联电阻值有疑问。 在数据表中、ULN2003A 为2.7k、我想知道如何计算 Rb 以及 Rb 的范围是多少?

而且、当 VIN 为5V 时、没有任何有关输入电流的信息。 我发现图6显示了输入电流与输入电压间的关系、但没有说它用于 ULN2003或 ULN2004和 ULN2002。  

请帮个忙吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:  

    感谢您与 E2E 联系!

    我不确定我是否理解有关 Rb 的问题。 为了澄清这一点、ULN2003A 中 RB 的值为2.7kΩ μ A。  电阻器预计为+/-15%和+1500ppm/C、差异会影响所有3个电阻器。 例如、如果一个电阻器为+5%、则全部三个电阻器为+5%。

    对于输入电流、您可以对 ULN2003a 使用图6。

    谢谢、

    黄亚瑟