This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750810/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

美好的一天!

在 Xilinx ZC702评估板的电源部分、电源部分使用 UCD9248。 评估套件的数据表已附在此螺纹上。

1) 1)故障 B 线的作用是什么(请参阅第39、42和45页)? 网标签(例如 PWRCTL_VCC2B_FLT)连接到其他 UCD9248。 我们了解 A 通道故障线路的功能(PTD08D210W 中的故障检测)、但无法理解 B 通道的故障线路功能。

2) 2) SEQ IO 的用途是什么?

我们的基本想法是、这些用于定序。 但是、从 UCD 的数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd9248.pdf (第26页-排序)中、有三种排序方法。 在这种情况下、

a) ZC702板是否可以在所有三种方法中选择定序?

b)哪个顺序更好? 我们是否可以仅连接这些线路并将其余线路保持悬空?

3) 3)我们发现、在第42页、CS 线路短接至未连接系统接地的 AGND2 (GND 或 AGND2_9248)。 是这样吗? 如果是、请说明理由吗?

4)在第45页上、CS 线路再次连接到 AGND2、这再次令人困惑。 这也是正确的吗?

我们请您尽快澄清这些疑问。

谢谢、此致、

Nishitha 和 teame2e.ti.com/.../xtp185_2D00_zc702_2D00_schematic_2D00_rev1_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishitha、
    以下是一些想法:
    1)看起来是来自 U22的电源正常(PGOOD)信号(请参阅第37页)。 我怀疑 UCD9248器件被编程为在 U22出现故障时关闭。
    2)我不确定是否理解此问题:电源定序是特定于应用的。 在这种情况下、这取决于 Zynq-7000 SoC 的启动要求。 系统中的 UCD9248将以各种方式设置 SEQ 引脚功能、以满足这些要求。 您必须参考 Xilinx 的文档。
    3) 3)这似乎很奇怪。 我希望它连接到 AGND2_9248。 我们分离接地以最大限度地降低噪声、但所有这些都应最终连接到系统接地。
    4) 4)我希望这连接到 AGND3_9248。 看起来像是一个简单的监督。 请注意、在第39页上、UCD9248上的接地是如何连接的。
    一切都很棒!