This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:散热器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, LM2931-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750766/lm338-heat-sink

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件: LM2931-N

大家好、

我在电路中使用 lm338、在未知情况下、我将散热器接地、而不是 Vout。 我已经具有相同的 PCB。 你们能不能建议使用一个与 lm338性能相同的 LDO、但使用的散热器在电气上未连接到任何东西。

谢谢、此致、

Nishanth A B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishanth、

    遗憾的是、采用 TO-220封装的其他线性稳压器与底部的中间引脚共用一个到 TAB 的连接、因此始终有一个连接。 使用此选项卡中具有 GND 的器件似乎可以帮助您、但您会遇到底部引脚不正确对齐的问题。 LM2931-N 是该不同引脚输出的一个很好的示例。

    为了解决此问题、您需要进行布局更改。