This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:关于 REFH OUTPIN 电路

Guru**** 2514045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726221/buf20800-about-the-circuit-of-refh-outpin

器件型号:BUF20800

你好。

我对 BUF 20800有疑问。

所附文档的电路是否存在问题?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../BUF20800.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月11日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Aaron - San

    那么、您发送的电路是如何的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e

    即使不用作驱动器、也不建议加载 REFH OUT 和 REFL OUT。 容性负载将影响 DAC 精度、这些是 DAC 低基准和高基准。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。
    我想确保。

    它与所连接的 REFH OUTPIN 电路一起工作。

    但是、已发生 REFHOUTPIN 被破坏的现象。
    它是否会被该电路销毁?

    如果是原因、我们应该如何处理 REFHOUTPIN?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基准输出上的负载不应损坏具有正常输入瞬态的器件。
    由于这是超出规格的情况、我进行了工作台分析、因此输入线路瞬态不会影响基准输出和 DAC
    我需要有关故障条件的更多信息、以便进一步分析。
    如有需要、请通过电子邮件向我发送详细的应用条件。

    谢谢、
    Costin