This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:RTM 计划

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750394/lm25180-q1-rtm-schedule

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180LM25180

尊敬的 TI:

我的客户使用的是用于汽车子电源的电源。

=> LTC3803-5或 LT8301E

竞争对手的产品与此产品相同。 但封装更小。

您能否分享此产品的 RTM 和 Q-100认证计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    2019年初。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的关注和支持。

    何时会收到测试板和样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    LM25180不会有专用 EVM、因为它将利用 LM5180的两个 EVM。 此外、您现在还可以使用 LM5180获取样片。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    感谢您提供的详细信息。
    最后、还有一个问题。
    我何时会收到认证材料?
    Ex)AEC-Q100、PPAP...等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快通知您。

    此致、
    Tim