This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:预偏置条件下高侧 FET 的导通启动时序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730628/tps40170-turn-on-start-timing-of-high-side-fet-at-pre-bias-condition

器件型号:TPS40170

我想知道高侧 FET 在预偏置条件下导通的时序。

无论预偏置电压电平如何、高侧 FET 是否会在器件启用时开始开关?

或者、高侧 FET 启动开关变化的时序是否取决于预偏置电压电平?

如果后面的是肯定的、器件如何确定启动时序?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们会回来的

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    有关 预偏置启动期间时序的更多详细信息、请参阅 TPS40170数据表的第7.3.9节。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的回答。
    我已查看数据表第7.3.9节。 因此、我想知道高侧 FET 的第一次导通时序。
    我已经了解到低侧 FET 在 SS_EAMP 电压达到 FB 电压时导通。

    高侧 FET 何时首次导通时序?
    是在器件启用后?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉将您推送。

    有人能回答我的帖子吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    我的理解是、当软启动电压超过与输出电压预偏置电平对应的 FB 电压时、会启动第一个高侧脉冲。

    然后、控制器缓慢启动低侧栅极驱动脉冲、在20-40us 的持续时间内逐周期逐渐增大脉宽、从而使对输出电压的干扰最小。


    此致、

    Tim