This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:PG

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746, LP5912, TPS7A11, TPS745, TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749848/tps7a11-pg

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件:TPS746LP5912TPS745TPS74701

你(们)好,先生  

我是否知道 TPS7A11 具有与 PG 功能解决方案引脚相同的引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我正确理解了您的问题、您需要一个与 TPS7A11引脚相同的 LDO、但引脚2除外、该引脚在 TPS7A11上为 NC、并且在新 LDO 上应为 PG。 遗憾的是、TI 没有这样的器件。 TPS745、TPS746和 LP5912都是具有 PG 且采用相同 DRV 封装的选项、但它们不是 P2P、因为它们都没有偏置引脚。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    是的!! 如果 NC 引脚可用于 PG 功能、则将与 TPS74701保持一致