This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:打开它时出现问题

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731942/lm3880-issue-with-turning-it-on

器件型号:LM3880

e2e.ti.com/.../awg_5F00_2v11-pg-22-to-26.pdf

第一页上的 U54未打开。  我认为它完全符合建议的电路(图20)。   EN 电压为~Ω 接地。

希望能提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保执行以下操作:

    在 VCC 高于2.7V 之前。 EN 阈值低于其导通阈值。 理想情况下、您不希望 EN 在 VCC 达到其工作电平之前达到其导通电平。

    2.如果上述为 true,请检查 EN threholdsd 以确保其高于打开阈值,以便在 VCC 处于其工作电平后打开标志输出。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    我在 U27上测量了 EN 电压和 Flag1/2/3电压。 它们均为~950mV。
    我将 C144、EN 电容器更改为22pF 的值。 结果是一样的。

    另一方面、U30 (另一个 LM3880)工作正常。 在本例中、EN 由1.8V 驱动。

    数据表的图20是否仍然有效?

    此致、

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为芯片可能已损坏。
    我使用电阻分压器和直接使能功能尝试了图20。
    它们在 EN 上都显示出950mV。

    我认为芯片在我第一次打开电路板时损坏了。
    这可能是由于 Cen、其值为1uF。 这是否太大?
    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为电容的尺寸无关紧要、尺寸越大、延迟越长。 图20有效。
    您是否检查标志连接到的 IC。 它们是否有任何内部上拉电阻器、可将标志驱动至超过限制?
    此外、U27/U30与您提供的原理图不匹配。 从设计点视图来看、U27和 U30有何区别?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们找到了问题。

    基本上、引脚2和3在原理图上交换了。

    我在评估板上进行了测试、LM3880按预期工作。

    谢谢、

    Andrew