This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输出噪声和开关频率

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725828/lm3478-output-noise-and-switching-frequency

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好!  

我正在设计基于 LM3478的 SEPIC。 VIN = 10至30V。 Vout = 12V。 最大输出电流= 700mA。 SW 频率= 1M。

我已经计算了此功能所需的所有值、但正如您所看到的、当我连接一个100mA 的负载时、我在输出上获得一些尖峰、并且开关频率不是所需的值(1MHz)。

有人对此芯片的原型设计有此类问题吗? 我可以做什么或从何处开始查找错误?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    您的开关频率看起来没有以一致的占空比进行开关。 我建议探测 COMP 和 FB。

    至于输出电压中的尖峰、您如何探测输出? 我将查看以下链接:
    e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此外、您能否提供原理图?

    最棒的
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您的快速回答、这对我非常有帮助。  

    1. 我使用削波探针测量输出、这就是我在输出端获得该噪声的原因。
    2. 我尝试使用 Pigtail 方法进行测量、结果很好。 输出电压没有任何噪声。 感谢您的建议。

    图1:带尾纤测量方法的 VOUT 和 DR

     

    现在、下一步是找出开关频率变化的原因。 对于 SWFreq = 1MHz、我有一个12kOhm 的电阻器。 如您所见、频率约为400kHz。

    我将尝试测量 FB 和 COMP 信号、正如您所说的、我将告诉您它们的工作原理。

    这是我的原理图、我已将 C2更改为1uF、并在原型中添加了一个带有 R6的并联电容器:

    图2:LM3478 SEPIC 电路原理图

     

    最棒的

    Ignacio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我测量了 FB 和 COMP 信号。 旋转频率仍然错误。 这些是我的结果。

    COMP 引脚:

    电压约为1.3 ~ 1.4V

    FB 引脚:

    电压大约为1.26V  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    FB 引脚电压和 Comp 电压看起来正确。 您的驱动信号看起来仍然有一些占空比变化。 您能否在 Isen 引脚上添加外部电阻器? LM3478数据表的第7.3.2节应该有助于计算。

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 Isen 放置了一个4K 电阻器、但没有发生任何新情况。 :S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、
    很抱歉耽误你的回答。 您能否显示为您提供4kOhm 的计算结果? 此外、您的占空比是否恒定?
    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ignacio、

    根据数据表的公式16、频率设置电阻器应为~16k Ω。 请填充此电阻器值并查看频率是否正确。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    数据表中的公式16与 Rsense 相关。 是公式7一个开关与频率设置电阻器相关(RFA = 4.503 x 10^11 x (FS ^(- 1.26))= 12、4kOhm)。

    我弄错了吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    很抱歉、您回答正确、我看到的是类似的 LM3481。

    您能否检查 FA/SD 引脚上的电压? 如果正确安装电阻器、则没有理由认为开关频率不正确。

    -Garrett