This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138未找到器件!

Guru**** 2575795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745468/ccs-ucd3138-ucd3138-no-devices-found

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我一直在使用 UCD3xxx 器件 GUI、但 我现在已经更改了一台新计算机、即 Windows10。  然后、当我打开该软件时 、问题将会出现、如下所示。  

但是、当我重新启动计算机并立即打开软件时、我可以打开它。 等待几分钟、然后打开软件、 将出现问题、  如上所示。  

这个问题会 严重影响我的调试工作。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 SAA 适配器是直接插入计算机还是集线器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接插入我的计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍然遇到此问题? 您是否了解了有关这种情况发生原因的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,这个问题一直困扰着我、所以每次使用 UCD3xxx 器件 GUI 时、我都必须重新启动计算机。 我 想这是一个防病毒软件拦截了软件 UCD3xxx 器件 GUI。 尽管 我关闭了防病毒软件和防火墙、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位,李王,

    很抱歉听到您的问题。  这是我第一次听说这个问题。  最好联系您的防病毒支持团队、了解他们的意见。  我有兴趣知道。

    您是否还尝试在管理模式下运行 UCD3xxx 器件 GUI?