This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OFF2ACT 电源序列时序

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748748/tps659037-off2act-power-sequence-timing

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:TPS22990

您好!

我们在其中一个设计中使用 TPS6590379。 现在、我们根据用户指南(幻灯片011f、第15页)中的数据检查了 OFF2ACT 序列。

我们可以看到 SMPS7和 SMPS12之间的时间大约为550us (请参阅图1)。
但是、当我们测量 REGEN1信号和 RESET_OUT 信号之间的时间时、我们有1524us 与1100us (请参阅图2)、而 REGEN1与 LDOUSB 之间的时间为918us 与550us (请参阅图3)。

我们使用通过 REGEN1打开的外部开关(TPS22990)来打开3.3V 主电源轨。

《用户指南》的时序是否有错误? 如果不是、我们的设计中会出现什么问题?

谢谢、此致、
Patrick


图1: Ch4上的 SMPS7、CH3上的 SMPS12


图2:CH4上的 REGEN1、CH3上的 RESET_OUT、CH1上的3.3V 主电源轨


图3:Ch4上的 REGEN1、CH3上的 LDOUSB、CH1上的3.3V 主电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    非常感谢您在器件上提出的问题! 从 REGEN1到 LDOUSB 的918us 似乎是一个问题。 设备专家已收到有关该问题的通知。 她将在工作台上验证该问题、然后在下周为您提供更好的答案、因为本周剩余的2天是假期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    电源序列看起来是以正确的顺序出现的。 是这样吗? 这种延迟有什么问题? 我知道数字电压轨的出现速度快于 LDO 或 SMPS。 从电源轨看到使能信号到电源轨开始导通(典型值~250us)、LDO 和 SMPS 将有轻微延迟。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    感谢您的回答。
    是的、序列以正确的顺序出现。 我们在《TPS6590379用户指南》中将时序与时序图和时间进行比较、以确保我们的硬件运行正常。
    如果某些时间安排不符合文档规定 、这是我们提出疑虑的原因。
    从 REGEN1的上升沿到 LDOUSB 斜坡开始的时间记录为550us。 我们的测量值约为900us。 因此、我们询问您的硬件是否有问题、或者是否存在文档问题。 我们在推出第一款原型板时没有可与之进行比较的"黄金"板。 因此、TI 也许可以查看 TPS6590379固件以确定正确的时序。 或者、TI 也可以在其电路板上测量相同的信号。 如果时间是一样的,我们就会高兴。 如果不是、我们真的很担心。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我检查了我们的程序、它显示了 REGEN1和 LDOUSB 之间的650us 延迟。 我可以更新用户指南以反映此计时。 此外、650us 延迟加上 启用的 LDO 与 LDO 输出上升之间的典型~250us 延迟将为您提供所观察到的~900us。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    感谢您检入固件。 我知道、用户指南中的更新也将对其他人有所帮助。

    此致、

    Patrick