This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7151-EP:绝对最大值

Guru**** 2575775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748482/tps71501-ep-abs-max

器件型号:TPS7151-EP

表中的绝对最大值显示为6V、但在数据表的其他两个点中、器件被描述为可调节至15V。 正确的绝对最大值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我正在浏览该器件的旧初步数据表、其中显示 ABS MAX 应为16.5V
    我认为6是"复制粘贴"错误、但我正在尝试获取确认。

    看到感恩节假期即将结束、响应可能会延迟。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    要确认这似乎是复制粘贴错误、ABS MAX 应为16.5V

    谢谢、
    Daniel