This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162-Q1:EN 引脚输入在0.3V~0.9V 范围内工作时的输出状态

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750970/tps62162-q1-the-output-state-when-en-pin-input-working-in-the-range-of-0-3v-0-9v

器件型号:TPS62162-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62162

大家好、

我对 TPS62162 EN 输入有疑问。  当 d/s 写入时、当 EN 输入<0.3V 时、它将不起作用、当 EN 输入>0.9V 时、它将启用。  我想 问 、当 EN 输入在0.3V~0.9V 范围内时、我们是否对输出状态进行了一些测试。 (一些测试如 EN 输入=(0.3~0.9)、输出高电平的次数、输出低电平的次数)

提前感谢您。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    正如您已经发现的、这未定义。 可靠的电路设计需要考虑最小和最大阈值。

    如果您有在未定义电压区域启用器件的概率数据、您会如何处理?

    此致、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    感谢您的快速回复、因为当 EN 输入电压低于0.45V 时、我有一位客户需要输出级处于低电平。因此、为了向他们明确说明这一点、我想知道我们是否有一些可以为他们提供的测试数据。

    谢谢、此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在典型条件下、可能有许多器件具有较高的阈值。 但依靠这种方法不会获得可靠的应用、在大规模生产和在不同的电源电压和温度条件下运行时的可靠性。
    因此、我强烈建议修复此设计、以便获得低于0.3V 的清晰 EN 信号以禁用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    明白了。非常感谢您的回复。

    此致
    Jessica