This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300客户套件

Guru**** 2575785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750000/ev2300-customer-kit

主题中讨论的其他器件:BQ4050BQSTUDIOEV2400

您好! 我想为 EV2300添加一个小型 C #应用程序、以便仅从 bq4050获取特定数据。 我在论坛上看到、为此、我必须安装 EV2300客户套件、并将 Bq80xRW 库(bq80xRw.ocx、bq80xusb.dll AxBQ80XRWLib.dll、BQ80XRWLib.dll、AxInterop.CustomTeerhelper.dll)文件附加到项目中。  请告诉我在哪里可以找到这些文件和 EV2300客户套件.exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihon、
    您所提及的帖子是在与 bq4050不同(较旧)的器件上下文中发布的。 bq4050不基于 bq80x、不支持这种情况。
    此外、请注意 EV2300是 NRND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想说什么-不支持? 我使用 EV2300和 bqStudio 从 bq4050读取数据。 但我不需要电池的所有参数、因此我想用 C #编写软件、以便仅获取所需的数据。 我在论坛上看到了一些示例... 当您说- EV2300是 NRND 时、您的意思是什么? 我现在应该放弃什么?))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihon、
    bq4050基于 bq80xx 以外的其他平台、不支持 EV2300客户套件(没有与 bq80xRw.ocx、bq80xusb.dll AxBQ80XRWLib.dll、BQ80XRWLib.dll、AxInterop.CustomTeerHelper.dll 类似的文件)。
    NRND 表示不推荐用于新设计。 这意味着、如果您有 EV2400、您仍然可以使用它、但从现在开始、我们建议使用 EV2400接口板。