This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:UCC28701漏电感补偿

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750073/ucc28701-ucc28701-leakage-inductance-compensation

器件型号:UCC28701

您好!

我的变压器中存在泄漏感应问题。

 目前、我在 RS2上添加了一个较小的 C。 但是、这是解决它的最佳解决方案吗?

谢谢、

EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享有关此行为的更多信息。
    分享您的原理图、VDD、Vout、Ipri 波形、以便更好地理解。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonai、

    我提出一个非常具体的问题。 为什么需要共享我的设计? 如何在光耦合器较少的设计中补偿变压器中的泄漏感应? 特定于 UCC28701的器件。 是否有任何有关它的文档。

    谢谢!
    EV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须了解您为感应辅助绕组电压、输出电容、调节电压和变压器匝数比、输入/输出规格等选择的组件值、以便首先查看您的设计。 如果输出处于稳压状态、则我们必须查看辅助绕组电压、以了解辅助绕组中的这种泄漏是否会对导致错误拐点检测产生重大影响、然后找出答案。

     您注意到的行为可能是由几 个原因引起的、例如辅助绕组和辅助绕组之间的负载共享、两个绕组上的泄漏、输出电容器的 ESR 等

    如果这是您所期望的、我没有即插即用的答案。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sonal Singh"]

    我必须了解您为感应辅助绕组电压、输出电容、调节电压和变压器匝数比、输入/输出规格等选择的组件值、以便首先查看您的设计。 如果输出处于稳压状态、则我们必须查看辅助绕组电压、以了解辅助绕组中的这种泄漏是否会对导致错误拐点检测产生重大影响、然后找出答案。

     您注意到的行为可能是由几 个原因引起的、例如辅助绕组和辅助绕组之间的负载共享、两个绕组上的泄漏、输出电容器的 ESR 等

    如果这是您所期望的、我没有即插即用的答案。

    此致、

    区域

    [/报价]

    我在电力电子产品设计方面拥有一定的经验。 在 使用 POE 变压器时、我使用 UCC28701提供24V->5V 电源。  因此、这不是预期用途。 但是、由于"我知道我在做什么"、这是一个有效的设计、但由于变压器的设计容差、我遇到了一些问题。  

    UCC28701过度简化了数据表中的设计过程。 因此、如果 您在设计外部进行设计、以实现预期用途。 您正在使用。 这不应该是问题、但我需要有关如何调整电压控制环路的信息、以便能够保持在节省的工作区内。

    因此、如果 TI 无法解决在无光耦合器设计中如何补偿电感泄漏的较为常见的问题。

    也许您可以帮助我回答以下问题:

    UCC28701数据表第9页。  需要使用 Vs 纹波来生成占空比的时序信号。

    - "控制律"块如何生成此信号?

    在 稳定性成为一个问题之前,我可以增加多少延迟?

    谢谢、

     EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答第二个问题:您可以在 UCC28701数据表的第13页找到此信息。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区域、

    感谢您提供相关信息。 这也回答了我的问题。 VS 样本位于能量传输周期的末尾、因此泄漏感应引入的任何传输延迟都已通过。

    谢谢、

     EV