This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:已启用,但 RemainingCapacity n'在放电期间没有变化!!!!!

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730065/bq28z610-it-is-enabled-but-remainingcapacity-doesn-t-change-during-discharge

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、再说一次、

我有一些具有 BQ28Z610的电路板、与其他电路板一样进行编程、但 FCC 相对于直流值具有奇怪的低值。

通过 bqStudio 分析细节、我注意到、在启用了 Gauge 的情况下、在施加负载时、剩余容量的值会长期固定(不会像我预期的那样下降)、但通过的 Q 值会增加。

更新状态为0e,Qmax 高于设计容量....

到底发生了什么?

请帮我,这是紧急的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能启用了平滑处理、并且您的负载选择速率较低。 这两个因素会导致 IT 仿真确定较低的 DSG 速率、从而导致 RSOC 长时间保持高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复

    我不知道软件是如何工作的、因此我设置了一些参数、我认为从文献和本论坛主题中可以更好地了解这些参数。

    由于这些电芯提供一个直流/直流转换 器、消耗的功率是大部分时间常数、然后我选择了带有负载选择7的负载模式1来补偿端子运行时的负载变化(超过空闲功率的3倍)。

    我已将 Smooth 设置为打开 ,但我不记得如何重置它:(. 无论如何 ,我都知道平滑效果更好 ,请告诉我你的意见。

    下面列出了从初始.gg 文件上传至新 BQ 的一些监测和 IT 参数。 固件版本为20。

    "电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-1500"、"mA"
    "电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、"-540"、"CW"
    "电量监测"、"状态"、"增量电压"、"0"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"温度 k"、"1.00"、"°C/256mW"
    "电量监测"、"状态"、"温度 A"、"1000"、"s"
    "电量监测"、"状态"、"最大平均 I 上次运行"、"-1500"、"mA"
    "电量监测"、"状态"、"最大平均 P 上次运行时间"、"-540"、"CW"
    "电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"7"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"1"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"mA"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户速率- CW"、"0"、"CW"
    "电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 mAh "、"0"、"mAh"
    "电量监测"、"IT 配置"、"储备电容器-CWH"、"0"、"CWH"
    "电量监测"、"IT 配置"、"设计电阻"、"34"、"m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电池组电阻"、"30"、"m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"系统电阻"、"0"、"m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"80.0"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 Ra 增量"、"15"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电阻参数滤波器"、"65142"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"近 EDV Ra 参数滤波器"、"59220"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Delta"、"5"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax 上限"、"130"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"术语电压"、"3000"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"术语 V 保持时间"、"5"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"术语电压增量"、"300"、"mV"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"术语最小电池 V"、"2800"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大仿真迭代次数"、"30"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小 Δ 电压"、"0"、"mV"
    "电量监测"、"平滑"、"平滑放松时间"、"1000"、"s"
    "电量监测"、"SOH"、"SOH 负载率"、"5.0"、"HR 速率"

     直流电容量为6900 mAh、观察到条件的负载约为750mA。

    据我所知,较晚更新 RC 的效果并不是一种错误行为,但对用户来说,终端会停留100%的时间,然后开始下降的速度会比预期的快一点。

     您能为我提供有关更好的参数集的建议吗?

    提前感谢您

    Maurizio   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。 请将您的 gg.csv 文件发送给我。 论坛接受 zip 文件、因此请在此处发布之前将其放入 zip 文件中。 我将对其进行回顾并告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是文件。

    我还添加了屏幕截图的副本:FFC 的值从8449-1426-580=6443中清除、但正确吗? 我原本希望在达到充电终止时、真正的剩余 q 将缩放为0、设置了 FD 位、但正如我所说的、我不知道 SW 的算法。 重要的是我可以通过这个奇怪的行为

    e2e.ti.com/.../6787.1s3p_2D00_cellv0.20.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    在等待分析时、我会向您发送一个从实际电池获取的.gg 文件、该文件执行了几个周期的电荷放电、您可以读取。

    几天前发送的.gg 是 用于构建黄金文件的.gg 文件:它在电池组中首次连接电池时设置参数。

    这里是 来自制造包的文件。

    再次感谢e2e.ti.com/.../temp.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    这将有助于我们查看电量监测计中的所有寄存器并见证问题的发生。

    您能否使用 bqStudio 在正常电池和"不良"电池上捕获日志?  请至少捕获15分钟的数据、但如果您可以保留更长的数据、则效果更好。  如果您可以通宵登录、最好是这样。  然后、从您捕获的每个电池中提取.gg.csv 文件、并将日志和.gg.csv 文件压缩到此处、然后附加到文章供我们分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    遗憾的是、我尝试恢复"坏"电池组、然后我再次上传固件并从一开始就重新启动、认为这几个坏项目的过程中出现了问题。

    因此、目前我没有像您要求的那样使用奇怪的电池提取数据、但请确保我将在第一个项目上显示相同的行为。

    感谢您的观看、我将等待来自 Batt 的有关设置参数的评论。

    再见。

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    如果没有您的周期的直接日志、我只能猜测可能发生了什么。 启用了平滑处理功能后、可能会出现这种情况(您可以在配置中禁用此功能: IT 监测配置、方法是将 Smooth 位设置为0)您的计算可能会受到一个周期的影响、在这个周期中、最后一个 DSG 周期没有介于它们之间、以允许 DOD 读数赶上。 否则、当清除传递 chg 时、您的 DOD 更新会将您的 FCC 同步到其正确的值。

    我的建议是、如果您在执行 LC 之前遵循了所有正确的程序(刷写检查、更新电量监测参数)、请让您的电池休息5小时。 您将看到此问题消失了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Batt、

    非常感谢您的帮助、让我对 BQ28Z610及其软件更加自信。

    我向您保证、我已经按照步骤准备了 golden .srec 文件、该文件在学习周期后已在受控流程中准备好。

    您的最后一条消息促使我查看制造流程、这可能是放电后休息时间的不足。 我解释得更好...

    每个新电路板都使用 golden .srec 文件上传、然后我们校准电路板上的电池电压、 启用并关闭。

    稍后、我们将电池(配置为1s3p)连接并将 其组装 到外壳中。

    此时、循环充满电、休息2小时、然后通宵放电(当前值约为0.15C、然后需要7小时+ 5小时 休息)、 第二天早上再次充满电(超过12小时后)。

    但可能是为了缩短制造时间、放电后的休息时间没有得到尊重、因此、后续负责的项目会显示较小的 FFC 值和我描述的行为。

    不要认为这很明显、我需要您的帮助来了解可能的原因... 我在中国工作、与同事和分包商沟通并非易事

    再次感谢、如果我记录的是一个好的和坏的项目、我会向您发送日志和.gg 文件。

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    自您上次在这里发帖以来已经过了3周。 如果您的问题已得到解决、请在此回复、以便我们可以关闭该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    遗憾的是、我还没有数据、因为工厂尚未开始下一批电池。

    我更新了工厂说明、概述了休息时间的重要性。

    希望这可以解决问题、然后请关闭这个帖子。

    Maurizio