This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LP8860-Q1:组合输出运行和诊断

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750929/faq-lp8860-q1-combined-output-operation-and-diagnostics

器件型号:LP8860-Q1

您好!

背景:

LP8860-Q1在所有输出(OUT1 - OUT4)短接在一起的情况下运行、从而更大限度地提高高达600mA 的 LED 电流。 8个 LED 在2.75V 至3.5V 的 Vf 范围内串联运行、每个 LED。

问题:

1) 1)此配置的 EEPROM 参数是什么? LED_STRING_CONF[2:0]-> 110或101

2) 2)短路和开路故障检测是否仍然有效? 是否需要其它配置?

3)数据表的图29说明了升压调整和保护。 在所有输出处于相同电压电平的情况下,比较器电平是否正常工作?

4) 4)是否可以检测单个 LED 的短路/开路?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案:

    1。
    它可以正常工作、但我们需要将以下寄存器的 EERPOM 设置为101。
    2.
    比较器电平将正常工作。
    3.
    请参阅1)
    4.
    是的、如果只有一个 LED 灯串。
    但是,如果有多个字符串作为一个字符串连接在一起,则无法检测到 LED 开路。