This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:旁路 FET 问题

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749971/tps65235-bypass-fet-issue

器件型号:TPS65235

尊敬的专家:

我们从客户方面面临以下问题。

对于 Diseqc 2.0、当 TPS65235 GDR 引脚连接到 N-MOSFET 时、即使我们将 Tone _Auto 设置为1、我们也无法接收22K 音调。

将 MOSFET 更改为 P 沟道后,我们可以从 Diseqc 2.0器件接收到22K 音调,我们也发现 Paul 的项目同样存在问题,他还在 GDR 引脚处有 P-MOSFET。

我们尝试了不同的22kHz 音频接收器模式、但它无法正常工作。 您能就此问题向我推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您能否在此处发布您的原理图? 或者将其发送至我的电子邮件 sam.zhang@ti.com?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请在附件中查找。

    BTW、我还连接了他们在系统中尝试过的 P FET 和 N FET 数据表、只有 PFET 能够接收22K 音调。

    e2e.ti.com/.../DMN3051LDITR_2D00_N_2D00_Channel.pdfe2e.ti.com/.../FDN360P_2D00_P_2D00_Channel.pdfe2e.ti.com/.../TPS65235_2D00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应与 N-FET 配合使用。 请将 Tone _Auto 设置为1、并将 EXTM 拉至逻辑高电平。 在测试期间、您能否测量 MOSFET 栅极和源极上的电压并确保 NMOS 开启?
    谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    客户使用外部22kHz 音调并将其连接到 EXTM 引脚。 这是否可能导致此问题?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    TPS65235可以支持外部22/44kHz 音调。 您可以参阅数据表上的第11页。 当 EXTM 引脚上有外部22kHz 音调时、还需要将 EXTM _Tone 位设置为0 (在控制寄存器1中)、然后可以在 VLNB 上叠加音调信号。 保留 TONE 自动= 1。
    对于此问题、请查看以下各项、
    1、测量 NMOS 上的栅极和源极电压、确保 Vgs 满足导通要求。 此外、对 PMOS 执行同样的操作。
    2.移除 EXTM 引脚上的外部22kHz 音调、只需将其拉至 GND、然后查看 VLNB 上是否有音调信号。


    此致、
    Hao