This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750880/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

你(们)好

我正在使用 PSFB 拓扑设计降压转换器。 IC ucc28951q1符合我的要求。 我设计控制卡的初始工作已经完成。 现在、当我尝试测试控制卡时、我观察到以下情况

1.我观察通道 A、B、C 和 D 上占空比约为50%的栅极脉冲。 我的问题是、即使没有反馈(输出电压和输入电流)、这些栅极脉冲也会出现吗?

2。 当我通过分压器和三角波从外部为引脚3提供直流电源时 、2V 峰值振幅和频率是我的开关频率、我不会观察占空比的任何变化。 此外、如果我对这些外部信号进行摆弄、我希望占空比会发生变化、但我没有观察到任何变化。 我想知道测试控制卡时是否出错、或者计算中是否有错误?

我为我的设计参考了600W PSFB 直流/直流转换器  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harshal

    1/当施加 VCC 时、UCC28951-Q1将提供 OUTx 信号、以便您看到的结果正确。

    2假定您在峰值电流模式下使用控制器(不在电压模式下)、那么检查运行情况的最佳方法是通过一个高阻抗电阻器将 CS 引脚连接至一个外部直流源并将一个电容器从 CS 接地。 您必须进行实验以获得最佳值、但您可以从1nF 开始、并从10V 电源馈送约25k 欧姆电阻。 10V 电源将在5us 内为电容器充电至大约2V、而 CS 上的内部下拉电阻器将在开关周期结束时对电容器放电。 这应该会在 CS 引脚上提供三角斜坡、从而模拟实际的 CS 信号。 然后、您可以调节引脚3上的电压以控制占空比。 PWM 比较器输入上有850mV 的偏移、因此850mV 的电压应为您提供0个占空比、2.8V 的电压应为您提供最大占空比。
    请注意、数据表中未提及 CS 引脚上的内部下拉电阻。 另请注意、如果 CS 信号达到2V、则内部逐周期比较器将跳闸、这可能会启动一个断续周期。 但是、这种简单的技术应允许您检查控制卡。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Colin、我将尝试此操作、并在我的观察中尽快回复您