This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:反馈源的稳定性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731972/tps54231-stability-for-feedback-source

器件型号:TPS54231

大家好。

我的客户以不同于应用电路的方式实现了 TPS54231。

最终负载的电流源由反馈驱动的这个 mns。

客户操作产品似乎没有问题。

但是、在使用附件中的电路时、我想问是否有问题。

e2e.ti.com/.../TPS54231.pptx

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来不稳定、输出电压将随 FB 变化。 FB 的电压来自何处? 该应用所使用的剂量是多少?

    肖恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉太晚了。

    请参阅随附 的使用负载电流源作为反馈的概念。

    将从负载流至电感的电流转换为电压电平并将其应用于反馈的结构。

    关键是无论负载变化如何、都能获得恒定电流输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R17和 R18为零、C29和 C30非常大、是否按预期运行?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) PH 开关频率输出异常。 这是该输出的问题吗?

    2) 2) Vsense 将产品的电流源用作反馈(FB)、并混合了交流分量(30kHz)。

    * Vout 在添加电容器时已确认改进。

    如果遇到问题、我如何改进?

    或者、如果您像这样使用它、这不是问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载是多少? 在波形中、FB 电压正在振铃。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下图以了解更多信息。

    最终负载是用于 X 射线的真空管(灯丝)、最终电压通过两个变压器驱动。

    Cacuum 管内的灯丝随着时间的推移而逐渐变化、因此应用会加深电流常数。

    电流以30kHz 频率作为交流分量输出、这是由振荡频率引起的。 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C29和 C30的功能是什么? 对于 TPS54231、它是运算跨导放大器。
    如果电流为交流电、系统将不稳定、看起来像是动态调优。
    运行此应用程序时存在问题、对吧?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 C29和 C30、如果配置为数据表、TPS54231输出将不起作用、并会进行更改。

    在开发阶段、产品的运行没有问题。

    但是、由于产品的质量影响、我们稍后将询问稳定性。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C29和 C30的使用是否有理论基础?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是从热的角度、而是通过调试来确认操作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    根据 SW 波形、它不稳定、输出通常为直流电源、但对于此应用、输出为交流电源。 我不确定是否适合您的应用、至少您的产品的操作正常。

    肖恩