This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:上电问题。

Guru**** 2576075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744531/tlv760-power-up-issue

器件型号:TLV760

以下电路所需的支持:

使用24V 壁装电源加电、然后断电并在关闭时重复几次……TLV76033 (U$1)将会烧坏…μ A 此外、在其输出端释放24V 电压、从而破坏其余所有电子器件。

如何继续进行此产品设计? 怎么了?

谢谢你。

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、如果1美元不会损坏…Ω、则电子产品工作将完美无缺。 以前我使用的是来自 MCHIP 的 SOT23-3来工作电压高达12V、我将其更改为 TI、使其能够在电压高达24V....时工作

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    为了帮助调试、您能否在切换线性稳压器的输入轨时提供具有输入电压、输出电压和输出电流的多通道范围? 多通道范围有助于我们了解电源轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决、已更改电源…。 D

    谢谢你。

    请细心一些。
    Fabio。