This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:启动时的栅极脉冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950, UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750083/ucc28951-q1-gate-pulses-at-the-time-of-start

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC21521

你好  

我已经使用 UCC28951-Q1设计了用于直流/直流转换器的控制器。 我现在连接控制电路 pdfe2e.ti.com/.../0724.Control-circuit-edited-new-1.pdf

当我单独测试控制卡而不向控制卡提供 Vout 反馈和 CS 引脚信号时,我发现4个栅极脉冲输出 B C D,方波脉冲幅度为12V (VDD)、100kHz、50%占空比, 我已通过延迟时间电阻器设置了一些延迟、但这不应在启动时发生、因为现在我将向 PSFB MOSFET 提供这些脉冲、而这将具有输出。

我的问题是直流/直流转换器的工作范围是310 VDC 至410vdc。

当我们进入工作范围时、控制器将启动脉冲以生成、并应在输出侧提供一些输出。 但这并非我先前提到的事。 它应该停止在运行范围之后生成的脉冲。 原因是什么,是否有这样的功能?

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    您看到的是预期行为。 如果动力总成没有输入电压并且 VCC 被施加到 UCC28951-Q1控制器上、则 OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD 信号将出现。 它们中的每一个都将处于50%的占空比-更少的部分、以支持您已编程的死区时间。 由于输出低于其设定点、控制器将以 Dmax 运行。 UCC28950上没有输入电压感测功能、因此它将以0至最高输入电压的任何输入电压运行功率级。 这是一个用于调试的有用工具、因为您可以在低输入电压(如20V 或50V)下运行动力传动系、并在将 Vin 增大到正常工作范围之前查看其运行是否正常。

    如果您希望阻止 UCC28951-Q1执行此操作、则可以将 SS/EN 引脚保持在低电平、然后在 Vin 处于所需范围内时将其释放。
    从 SS/EN 到 GND 的小信号 MOSFET 及其栅极的控制信号输入将实现这一目的。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    1)但当我们将输入侧电压从0增加到50Vdc 时,电流为2A @50Vdc。因此当我们达到310-410Vdc 的工作范围时,MOSFET 的额定电流将超过并将爆炸。 这种情况已经发生了两次、我们通过在输入侧添加电阻器来确认。 现在该怎么办?

    2)在您提到的第二段中,您的意思是它需要外部一个 MOSFET 来控制 ss/en 引脚? 从同一个控制器,我们是否能实现它应该开始从工作范围发出脉冲?  

    3) 3)这里的 IAM 在启动时连接脉冲、即当我为控制器提供外部12V 电源且没有 CS 信号且控制器没有 Vout 时。

    我想再提一个问题,你能不能看到通道 A 有两个脉冲,一个是另一个脉冲,原因是什么?

    谢谢、此致

    rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    UCC28950在功率级的输入电压上没有 UVLO。 如果您需要输入电压 UVLO、则需要一些外部电路、并使用 SS/EN 引脚禁用 UCC28950、直到输入电压处于正确的范围内。

    在"范围图-请仔细检查您是否每次在同一边沿触发? 无法确定、但负向边沿似乎"增厚"、这可能导致"范围有时在实际正向边沿触发、有时在负向边沿上触发正向尖峰。 这是我首先要检查的事情-加快时基以查看是否发生这种情况、然后执行单次触发、或者在较低或较高的级别上触发。

    如果在50V 输入电压下电流为2A、则中的电流为100W。 此时输出功率是多少?
    我会将 Vin 保持在"安全"电平-(动力总成不会烧断的电平-可能小于50V)、并仔细检查开关波形和 CS 信号、以确保在 Vin 上升到最终电平之前变压器电压波形正常。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    感谢您的回复

    我们使用的是 UCC28951-Q1控制器 IC。 我们通过从外部电源为控制器 IC 提供12V 电压来测试电源电路。

    我们在控制器 IC 之后使用了 UCC21521隔离式栅极驱动器 IC、并获得了这些栅极脉冲并提供给了 PSFB MOSFET。我们开始将转换器的输入电压从0V 提高到0V。

    我们在输出侧连接了10欧姆负载。 我们发现电压有微小的增加,但没有电流(0A 时)。 我们还发现、变压器电压波形中存在较大的噪声、当我们增加电压时会发生变化。  这是控制器电路 diagrame2e.ti.com/.../1207.Control-circuit-edited-new-1.pdf

    电源电路 diagrame2e.ti.com/.../power-circuit-updated-20_2D00_11_2D00_18.pdf

    但是、我看到的是 CS 信号检测不正确、您能否纠正这种情况的原因。? 我使用 D1作为1N4007常规通用二极管。

    我是否必须在 SS/EN 引脚和 GND 之间使用任何电阻器进行软启动?

    谢谢、此致  

    rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    我担心1N4007二极管完全无法用于校正 CS 信号、因为其反向恢复时间很长-该系列二极管仅在线路频率下有用。 我建议您改用1N4148。

    我看到您在主变压器的初级侧没有使用过"他"电感器-请检查您计算的驱动 ZVS 所需的电感、并查看变压器漏电感是否足够。 如果不是、则应包含垫片电感器。

    此致

    Colin