This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70:适用于 BQ20Z70的 EV2300软件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729099/bq20z70-ev2300-sw-for-bq20z70

器件型号:BQ20Z70
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1

bq20z70evm-bqEV-Easy 软件设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道我输入的内容为何没有显示在上面。
    因此、我将再次尝试写入内容。

    bq20z70evm-bqEV-Easy 软件设置文件已在生产线上使用。
    www.ti.com/.../bq20z70evm-001 看起来不再存在。
    我在 EV2300下只能看到一个软件、即"适用于高电池节数电池电量监测计的生产应用软件"。
    此软件似乎适用于 bq34z100-G1 bq34110、但不确定该软件是否支持 bq20z70。

    bq20z70的最新款 EV2300软件是什么?

    谢谢、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在谈论用于化学编程的 bqEASY 或用于 EV2300的新软件? 如果您需要新的化学品软件、请访问 www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要软件来为 bq20z70生成新的黄金文件。 我成功获得了一台 PC、它具有旧的 Windows XP、因此我可以将 EV2300连接到 PC。 现在、我需要正确的软件。

    谢谢、
    Sherard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从此处获取、 txn.box.com/.../bq20z70evsw。 此链接有效期为1周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接的网站 txn.box.com/.../bq20z70evsw似乎无法访问。
    请提供正确的链接。

    谢谢、
    Sherard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚检查了它、它的工作方式是"txn.box.com/.../bq20z70evsw"。 只需删除引号即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以成功下载该文件。
    感谢您的支持。

    此致、
    Sherard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为您刷新了链接 txn.box.com/.../bq20z70evsw。 请下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功下载文件。
    感谢您的支持。

    此致、
    Martin