This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:补偿信号

Guru**** 2576035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750475/lm5020-compensation-signal

器件型号:LM5020

大家好、

我在隔离型反激式转换器中使用 LM5020-1。

在检查"comp"信号时、我会得到一些不连续的东西。 就是这样

它就像漏极信号以某种方式反映在驱动器的 COMP 引脚中。

我认为该信号应该是连续的、因为它与三角波进行比较以生成 dutycicle。 现在、我在 MOSFET 的栅极中看到了严重的触发器、我认为它们是因为这个问题。

我的¿是、理想情况下该信号应该是怎样的?

我们将提供任何帮助。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    COMP 信号与电流峰值等效、在稳态运行中基本应该是平坦的。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回答、
    然后、上面"com"信号的图片不如它应该好、是吗?
    考虑到刻度为200mV/div。

    谢谢、致以诚挚的问候